This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813:TPS3813K33DBVR 和 TPS3813K33DBVT 之间的差异

Guru**** 2529630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558569/tps3813-difference-between-tps3813k33dbvr-and-tps3813k33dbvt

器件型号:TPS3813


工具/软件:

尊敬的 TI 同事:

过去两年、我们的工厂产量使用 TPS3813K33DBVT 作为功率看门狗、没有问题;但本月 、我们的工厂开始使用 TPS3813K33DBVR、发现 57PCS 中的 10PCS 出现故障、FPY 仅为 82%。

 

附件是两张 IC 的照片、圆形标签是 TPS3813K33DBVR。

由于高故障率、工厂现在停止了、您能帮助我们快速调查一下吗?

非常感谢您!

此致、

健民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加:要根据工厂的最新反馈更正上述内容:

    实际上、22PCS 使用的是  TPS3813K33DBVR(不是 57PCS、一些 57PCS 使用的是旧组件)、所有 TPS3813K33DBVR 都发生了故障、因此 FPY 为 0%。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    这些问题不会在这方面得到处理。

    请  遵循客户故障分析流程、并将其输入到 “客户故障分析“|其他信息|德州仪器 TI.com

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我们正在与 TI FAE 沟通。

    谢谢!