This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143A-Q1:lm5143

Guru**** 2532630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5143A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560191/lm5143a-q1-lm5143

器件型号:LM5143A-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5143-Q1

工具/软件:

咨询下:LM5143QRHARQ1与LM5143QRWGRQ1在功能、性能、封装上有啥区别?在手册中看都是一样的啊 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    “A"版本“版本提供与原始版本等效的器件和 PCB 布局。 但是、它在 12 英寸晶圆厂上制造并带有内部测试和组装功能、这大大提高了可用性。 最初的 LM5143-Q1 来自另一家制造工厂、因此现在适合选择 LM5143A-Q1。

    这些器件在性能和功能上是相同的。 虽然机械图略有不同、但也可以共享封装。

    希望这有所帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare