This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:设计检查

Guru**** 2590140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559600/tps552882-design-check

部件号:TPS552882


工具/软件:

尊敬的团队:

TPS552882 是否支持以下输入和输出条件? Vin 9~36V、Vout 12V、Iout 8A。

我曾尝试使用 WEBENCH 进行仿真、但无法获得任何结果、谢谢。

否则、我发现当 Webench 与 Vin 9V 和 Vout 12V 8A 一起使用时、它表明 IC 温度过高。

不过、我们使用 EVM 进行了测试、实际温度是正常温度 (50 –60°C)。 您能否帮助确认这种情况下是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che Wen Yeh:

    感谢您联系我们。 在 12V/8A 输出下、最大平均电感器电流为 12*8/0.9/9=11.85A。 TPS552882 具有 16A 典型电流限制、因此从规格侧可以接受。

    目前、我的 EVM 具有 12V/5A 热性能、Fsw 为 400kHz。

    可以看到、输入电压为 10V、IC 温度约为 53.4C。 当 Vin 为 9V 时、输出电流为 8A 时、热性能会更差。 我认为您的测试可能有问题。 您是否等待了 20 分钟才能进入稳定状态?

    我建议在这种工作条件下使用 200kHz。 您可以修改 EVM 并在 20 分钟稳定运行的情况下进行测试。

    此外、您还需要考虑另外两个因素:

    1.客户电路板布局布线将比 EVM 更差。 热阻约为 1.5 倍。

    2.实际应用中的最高环境温度是多少?

    考虑到上述两个因素、您需要保留一些利润。

    我知道这里有什么应用吗? 在轻负载条件下、您是选择 FPWM 模式还是 PFM 模式?

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    我们在环境温度 50°C 下进行了测试。 实际上、9V 至 12V 转换的最大电流持续时间不是很长。 目前、只有 FPWM 模式可用、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che Wen Yeh:

    建议使用 200kHz fsw、并需要小心布局。 我是否可以知道此项目的 MP 日期?

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    明白。 即将于 2025 年 11 月大规模生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che Wen Yeh:

    日程安排现在非常接近了。 我知道这里的应用是什么吗? 是否有任何运行速率信息?

    建议使用 10uH 电感器来减少电流纹波。 必须验证环路稳定性。 完成设计后、请随时与我们联系以获取文档和布局审查。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    我们将根据 EVM 进行以下修改。 除了将开关频率更改为 200kHz 并将电感器更改为 10uH 之外、是否还需要进行任何其他调整? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che Wen Yeh:

    建议保持 RLIM 20k、以便为瞬态情况保留一些裕度。

    是否使用与 EVM 相同的 Cout 器件型号?

    考虑电流纹波、您可以首先使用 400kHz 并评估热性能。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    是的、我们将使用与 EVM 相同的 Cout。 如果我们将其保持在 400kHz、那么我们是否需要将电感器更改为 10µH? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che:

    是的、您首先可以使用 10uH+400kHz。 对于补偿参数、建议使用 20k+8.2nF//330pF 并执行基准测试以进行评估。

    此致、

    木林