This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:状态输出 PIN 状态显示错误、但我可以&'t 查找 REG0x27 中的错误示例。

Guru**** 2815375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559997/bq25756-the-state-output-pin-state-show-error-but-i-can-t-find-error-mseesge-in-reg0x27

器件型号:BQ25756


工具/软件:

PG、stat1 和 SATA2 都已点亮、但我在寄存器 REG0x27_SATA2 中找不到错误消息 Fault_Flag。 REG0x27_REG0x12_FET Fault_Flag 寄存器中的值为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否可以读取寄存器 REG0x21 至 0x27? 应该具有所有状态和标志。

    您的输入和输出条件是什么?

    REGN 电压是多少?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的患者回复!

    REG0x21 和 0x27 中的值都为零、REGN 电压为 5.02V。输入电压为 25.73V、该值可在 REG31 中读取。该图显示了从 BQ25756 REG 读取的值。今天、我更改了输入欠压和过压限制.R7=39K、R8=22K。

     请帮助我分析原因! 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。我检查 从 REG0x21 到 0x27 的所有错误寄存器、查找 TS 有错误。