This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:LMR64010 和 LM27313 之间的差异

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR64010, LM27313, TLV61047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560133/lmr64010-difference-between-the-lmr64010-and-lm27313

器件型号:LMR64010
主题中讨论的其他器件: LM27313TLV61047

工具/软件:

大家好!


请告诉我 LMR64010 和 LM27313 之间的区别。
我想知道最大开关电流值以外的其他差异。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    另一个区别是 LMR64010 可以支持 40V OUT、LM27313 可以支持 28V OUT。 这两个器件非常相似、但两者都是旧器件。 对于新设计、我们建议使用性能更好、价格更低的 TLV61047。 谢谢。