This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:802.3at 2 类 PoE+ 25.5W

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23734, TPS23754, TPS23756, TPS23751, TPS2379, TPS23731, TPS23752, TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559174/tps23755-802-3at-type2-poe-25-5w

器件型号:TPS23755
主题中讨论的其他器件:TPS23731、TPS23734 、TPS23754 、TPS23756、TPS23751、 TPS23752TPS2378、TPS2379

工具/软件:

您好、

TI 的 PD 是否可支持 802.3at 2 类 POE+  25.5W 解决方案? 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的联系。

    对于 25.5W  802.3at 2 类 PD、我们有以下建议:


    TPS23731/4((PD + PWM 控制器)、最新:  

    • 符合 IEEE 802.3bt 和 802.3at 标准
    • 0.3 Ω(典型值) 热插拔
    • TPS23731 支持反激式;TPS23734 支持反激式/ACF(两者都具有内部误差放大器,可配置为低侧 SW 降压转换器)
    • 支持初级侧调节(无需光耦反馈)
    • 支持自动维持功率特征
    • 用于 EMI 的可编程频率抖动
    • 支持软停止
    • 支持适配器优先级
    • VSON45 (7mm x 5mm)

     TPS23754/6((PD + PWM 控制器):

    • 符合 IEEE 802.3at 标准
    • 0.5 Ω(典型值) 热插拔
    • TPS23754 具有 15V Vc UVLO;TPS23756 具有 9V Vc UVLO(用于低压直流适配器外壳)。
    • 两者均支持反激式/ACF 有源钳位正向(两者均无内部误差放大器)
    • 支持适配器优先级和低电压 PD 输入
    • HTSSOP20 (6.5mm x 4.4mm)

    TPS23751/2((PD + PWM 控制器):

    • 符合 IEEE 802.3at 标准
    • 0.5 Ω(典型值) 热插拔
    • 仅具有次级侧调节的反激式器件(无内部误差放大器)
    • 睡眠模式(仅禁用 DC/DC、TPS23752) 和)和高效率轻负载模式(轻负载时自动降低开关频率)
    • 支持适配器优先级
    • TPS23751:TSSOP16 (5mm x 4.4mm)
    • TPS23752:TSSOP20 (6.5mm x 4.4mm)

    4. TPS2378/9(仅限 PD):

    • 符合 IEEE 802.3at 标准
    • 0.5 Ω(典型值) 热插拔
    • TPS2378 具有更高优先级的适配器、TPS2379 具有用于驱动外部热插拔的栅极引脚
    • HSOP8 (4.89mm x 3.9mm)

    如有任何问题、请告知我。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Zhining:

    明白了、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI USA 今天正在度假、请预计回复会延迟