This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:引线超过阈值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25, TPS548B22, TPS543C20, TPS546B25, TPS548D26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557055/tps543c20-lead-over-threshold

器件型号:TPS543C20
主题中讨论的其他器件:TPS548B22TPS546B25、TPS546E25 TPS548D26

工具/软件:

尊敬的团队:

结果发现器件 TPS543C20RVFT  具有导联超过阈值。 请确认这是否属实、并提供 SVHC 低于阈值的备选器件。

此致、
Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaushal C  

    是的、TPS543C20RVFT 根据豁免 7a 享受 RoHS 豁免并受 REACH 影响。  这些器件采用相同的封装技术。

    如您对 TPS548B22 的查询一样、我们需要知道您的应用需要能够推荐替代解决方案。

    VIN

    输出电压

    负载电流

    此外、TPS548B22 采用 TI 的 D-CAP3 控制架构、该架构使用频率稳定恒定导通时间 (COT) 控制、这是一种无法同步的脉冲频率调制方案、而 TPS543C20 使用边沿同步固定频率高级电流模式控制。

    您的应用是否需要其中一种控制拓扑?  我想确保我们能够为您的应用推荐最佳器件。

    此外、在您的另一个主题中、您指出 5mm x 6mm TPS546B25 尽管小于 TPS548B22 或 TPS543C20(两者都是 5mm x 7mm)、但仍然“太大“。  您是否可以在应用中使用最大尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:  

    又增加了一秒  

    VIN- 5V

    VOUT- 0.7V 至 0.8V(基于不同的应用)

    负载电流 — 37A

    [引述 userid=“13277" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557055/tps543c20-lead-over-threshold/5997811

    您的应用是否需要其中一种控制拓扑?  我想确保我们能够为您的应用推荐最佳器件。

    [/报价]

    否、这些拓扑不需要、但我们需要在稳压器中使用检测功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaushal C  

    对于 5V 至 0.7V 或 0.8V @ 37A、我建议查看 TPS548D26 或 TPS546E25。  两者都提供遥感功能、并且可支持 37A 电流电平。