工具/软件:





您好:
我的 LM5118 设计出现问题。
它是工业 PC 的电源。 它可在车辆蓄电池电压波动时为 PC 提供稳定的 24V 电压。
VI 18-35V VO 24V 2A
我看到主 IC 温度有点高。 30V 时的功耗约为 0.5W、20V 时的功耗略低一些
我从示波器中拍摄了一些快照:在 GND 和两个 FET 的栅极处。
这些是正常波形吗?
是否仅由内部 LDO 产生的热量来产生 8V Vcc?
我担心电阻器和电容器的计算存在问题、因此 IC 会在栅极上产生屏蔽波并驱动栅极、因此这会消耗更多的功率、从而使 IC-LDO 发热过多。
可能很有趣、但在 SYNC 引脚上有一个完美的 300kHz 信号、这使我觉得内部振荡器工作正常。
在空载时、我在示波器上看到它跳过几个周期、我想这是因为输出电压稳定
您的专业知识和经验将是伟大的赞赏。