This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118 在栅极上自消耗 0.5W 功率并产生奇怪的波形

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559596/lm5118-lm5118-self-consuming-0-5w-and-strange-waveforms-on-gates

器件型号:LM5118


工具/软件:

您好:

我的 LM5118 设计出现问题。

它是工业 PC 的电源。 它可在车辆蓄电池电压波动时为 PC 提供稳定的 24V 电压。

VI 18-35V VO 24V 2A

 我看到主 IC 温度有点高。 30V 时的功耗约为 0.5W、20V 时的功耗略低一些

我从示波器中拍摄了一些快照:在 GND 和两个 FET 的栅极处。

这些是正常波形吗?

是否仅由内部 LDO 产生的热量来产生 8V Vcc?

我担心电阻器和电容器的计算存在问题、因此 IC 会在栅极上产生屏蔽波并驱动栅极、因此这会消耗更多的功率、从而使 IC-LDO 发热过多。

可能很有趣、但在 SYNC 引脚上有一个完美的 300kHz 信号、这使我觉得内部振荡器工作正常。

在空载时、我在示波器上看到它跳过几个周期、我想这是因为输出电压稳定  

您的专业知识和经验将是伟大的赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michel、

    在这里看到的波形是 DCM 模式下的典型波形。

    此外、由于内部 LDO 损耗将该电压调节至~ 7V、预计会在电源电压为 20V 时使器件发热。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我预计会有一个 PWM、而不是右一条直线、而不是正弦波形...

    您能告诉我为什么它看起来像这样吗?

    IC 需要 20mA 才能正常工作。  

    减少热量的最佳方法是什么? 外部 LDO? 还是有节省能源的开关器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michel、

    请查看以下内容:

    https://www.ti.com/lit/ug/ssqu009a/ssqu009a.pdf

    第 31 页。 这有助于了解 DCM。

    如果器件温度略高、如果您低于最大额定值、这应该不会有问题。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非常有帮助的,它也解释了一切都很好。

    我一直在寻找一个实际上运作良好的问题

    感谢您的解释。

    关于热 0.5W 是很好的设备感觉蠕虫但不热,我认为这种封装可以消散甚至 1W 或更多,当属性连接到大纸杯区域  

    再次感谢