This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:REGN 电压过低

Guru**** 2582755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545347/bq25756-regn-voltage-is-too-low

器件型号:BQ25756


工具/软件:

您好:  

我使用 BQ25756 芯片在没有 I2C 的情况下为电池充电(在独立模式下)。 I measure 为 1.6V 时为 Vregn。 两个 STAT 输出均处于 GND、而 CE 引脚保持低电平 (GND)。

也许您可以查看原理图、也许您会看到某种问题。 也许您需要更多测量值。 当我为充电器供电时、它会在e2e.ti.com/.../charger_5F00_Schematic.pdf 上消耗有关 15mA 的信息

在这种情况下没有发生充电(我认为很明显,但我会提及)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不应使用 REGN 来为其他元件供电。 它不具备大电流能力。 REGN 用于 TS 热敏电阻网络和栅极驱动器。 如果断开 SN74LVC1G19DCKR、REGN 上的电压是多少?

    此外、我不建议将 REGN 连接到 I2C 通信线路。 当充电器处于仅电池线路时、REGN 将关断。

    此外、TS 引脚电压检测以 REGN 的百分比为基准、此处使用的 12V 可能会影响充电器与电池实际温度相比的温度区域。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、

    断开连接时 SN74... REGN 电压为 5V。 我也以热敏电阻为参考 REGN 引脚

    现在充电开始、但当充电电压设置为 1.6A 时、电感器会升温至 90 度、并从电源消耗 5.24A 电流(这是最大电源电流)、电源电压降至 6V。 当并联连接两个电源时、电流消耗为 10.48A、电压仍为 6V。 此时的充电电流变为 3.2A。

    更改开关频率没有任何帮助(已尝试将其从 450kHz 更改为 600kHz)。

    您认为导致此行为的原因是什么? 此充电器是否可以为电感器写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我查看了电感器 PA5432.103NLT 的数据表。 这个电感器似乎应该与 BQ25756 配合使用。 我认为问题的一部分可能是 MOSFET 的选择。 该 MOSFET 具有 1200 pF 的 Coss。 在第 9.2.1.2.8 节中、数据表指出:“建议限制总开关节点电容 CSW (nF)< 160/VIN;例如、对于 60V 应用、建议保持总 CSW < 2.67nF。“ 使用输出电容较低的 MOSFET 时、行为是否有所改善?

    您的输入和输出电压条件是什么?

    此外、您能否提供 SW1、SW2 和输入/输出电流的波形?

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我身上没有更多 MOSFET、但我会订购更多 MOSFET。

    我将试用 BQ25756 数据表中建议的 MOSFET

    输入电压为 12V、输出电压为 12.6V。

    SW1

    SW2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请告诉我、新 MOSFET 是否有任何改进。  所示的波形与 12V IN 和 12.6V OUT 的预期波形不同。

    同时、您是否可以使用 ADC 来测量输入电流和输出电流? 当充电电流受硬件限制为 1.6A 时、这些情况下不应出现 5A 的电流消耗。我想知道电路板上的任何位置是否短路。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将 MOSFET 更改为 AONS66614CT、将电感器更改为 IHLP6767GZER100M01。 情况稍好一点、但还可以。

    我将 I_LIM_HIZ 短接至 GND、并知道当我尝试使用 12V 输入电压充电时、输出端没有获得任何电流。 但当 I 较低输入电压至 5V 时、充电正在进行、但它从电源消耗 4、7A 电流(充电电流为 1、6A、因此损耗为 5W)。

    当充电不起作用时、我可以听到电感器声音、当我降低输入电压时、声音消失(或者至少听不到)。

    在我在 ILIM_HIZ 引脚上将 8k 电阻器焊接到 GND 之前、当我尝试充电时、它消耗的电流为 0A 至 3,5A(它一直波动)。 一段时间后、电流始终降至 0.2A(来自电源)且未充电。 我始终可以听到电感器发出声音。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当输入电源为 12V 时、是否从输入汲取了任何电流? 在导致功率损耗的地方可能会发生短路。 您的寄存器是否会报告状态寄存器、故障寄存器和标志寄存器中的任何内容? 您能否提供输入/输出电流和 SW 节点的波形?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    输入电压为 12V 时、输入电流在 1A 和 2A 之间波动(目前我无法提供输入/输出电流,但您可以提供相关信息)。 没有短路。 REGN 始终为 5V。 STAT1 开启(拉至低电平)。 STAT2 关闭

    SW1

     

    SW2:

     

     

    电源的电流经过一段时间(几分钟)后会降至 200mA(而不是波动)、并且电感器产生的噪声会发生变化。 此时、STAT1 和 STAT2 以及 PG 被拉至低电平(至 GND)。 电感器持续升温(60 至 70 度)。 当时的 SW2:

    PCB 布线不良会导致类似这样的情况吗? 电感器和 FET 来自参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“634621" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545347/bq25756-regn-voltage-is-too-low/5971191 ]REGN 始终为 5V。 STAT1 开启(拉至低电平)。 STAT2 已关闭[/报价]

    是否通过波形确认了这一点? STAT1 和 STAT2 的闪烁速度可能快于眼图所能看到的速度。 根据这些波形、充电器开始充电、然后停止充电。 这种情况不断发生。

    此时、STAT1 和 STAT2 与 PG 被拉至低电平(至 GND)

    PG 以前是否未被拉低? STAT1 和 STAT2 为低电平表示充电故障。 您能通过 I2C 读取这个故障是什么吗? 这将在寄存器 0x21 至 0x27 中。

    电感器连续加热(60-70 度)

    这对我来说意味着有电流流过电感器。 输入电流为 200mA。 输出电源是否有任何电流? btw 此实例中的输出是什么? 是电池吗?

    PCB 布线不良是否会导致类似的情况?

    我想说这可能是可行的、但我还没有发现 PCB 问题。 您是否尝试过使用 EVM 进行交换?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “波形是否证实了这一点? STAT1 和 STAT2 的闪烁速度可能快于眼图所能看到的速度。 根据这些波形、充电器开始充电、然后停止充电。 这种情况不断发生。“

    当输入电流降至 200mA 且充电停止时、我获取了 PG、STAT1/2 的波形:

        

    这是发生某种充电且输入和输出电流波动时的状态引脚波形(前一条消息的前 4 个波形):

    “之前 PG 是否被拉低? STAT1 和 STAT2 为低电平表示充电故障。 您能通过 I2C 读取这个故障是什么吗? 这将在寄存器 0x21 至 0x27 中。“  

    PG 始终被拉至低电平。 我正在尝试将其设计为在 待机模式下工作、但如果没有其他方面的帮助、我将尝试在本周读取这些寄存器。

    “这对我来说意味着有电流流过电感器。 输入电流为 200mA。 输出电源是否有任何电流? btw 此实例中的输出是什么? “是不是有点疼?“

    是的、有。 当输入电流波动时、输出电流分别在 0.5A 和 2A 之间波动 (BQ 配置为输出 1、6A)。 如前所述、当 I 将输入电压降低到 5V 至 6V 时、充电会稳定在 1.6A、但输入电流为 5A。 输出端有电池

    我想说这可能是可行的、但我还没有发现 PCB 问题。 您是否尝试过使用 EVM 进行交换?“

    与 EVM 交换是什么意思? 我尝试了 EVM、它在同一 PCB 上运行良好、只需绕过电流 BQ 充电器部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在尝试将其设计为在 待机模式下工作、但如果没有其他帮助、我将尝试在本周读取这些寄存器。

    很有道理。 不过、I2C 对调试很有帮助。 STAT1 和 STAT2 同时导通状态表示充电故障、但如果不访问寄存器、我不知道要查看哪一个或什么。

    正如我之前提到的、当我将输入电压降低到 5-6V 时、充电会稳定在 1.6A、但输入电流为 5A。 输出端有一个电池

    升压模式似乎更稳定。 此处的输出电压为 12.6、对吗? 根据充电电流、输入端的电流应最大为 4A。 如果升压模式更稳定、我认为问题可能与电路板的 SW1 侧有关。 SW1 波形在示波器屏幕截图上看起来也不正确。 您能否检查 FET 在栅极到漏极、栅极到源极、漏极到源极之间是否存在任何短路? 确保 BTST1 电路在此处正常工作也会有所帮助。

    您指的是与 EVM 交换的意思是什么? 我尝试了 EVM、它在同一 PCB 上运行良好、只是绕过电流 BQ 充电器器件[/报价]

    我只是想说确保 IC 没有损坏或任何东西。 通过将良好的 EVM IC 与电路板 IC 进行 ABA 交换、我们可以知晓 IC 是否已损坏。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试 通过 I2C 读取 REG0x21

    我看到充电状态在“未充电“和“快速充电“之间变化。 此时没有错误。

    也许我可以阅读更多寄存器来帮助您了解我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    要读取的最佳寄存器将全部为 0x21 至 0x27。 这应该会显示完整的器件状态和故障。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    唯一被设置的故障标志是寄存器 0x27 中的过压标志。 即使未连接负载(无电池)、此故障也会持续存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记提及、但也触发了驱动电源引脚故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过压标志将被设置、直到主机从寄存器中读取它。 是否在没有电池的情况下持续设置该标志?

    DRV_SUP 故障意味着 DRV_SUP 引脚行为不正常。 您是否看到波形有任何奇怪的行为? 在原理图中、它直接连接到 REGN、您表示 REGN 电压现在稳定在 5V。

    此致、
    Michael