This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002-Q1:如果 EN 引脚为 12V 但 VIN 关断、该器件是否会损坏。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46002-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559010/lm46002-q1-will-this-device-be-damaged-if-the-en-pin-is-12v-but-the-vin-is-off

器件型号:LM46002-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

客户 正在评估 LM46002-Q1、输入电压为 24V、转换输出为 12V。 此外、它们使用另一个 12V 电压作为使能引脚。 但是、我们注意到、EN 引脚输入电压需要低于数据表中的 VIN、如果 EN 引脚为 12V 但 VIN 关闭、该器件是否会损坏、这会引发一些问题。 请帮助检查并给出一些建议,谢谢。

此致、

Jack Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    是的、当器件在超出其建议工作条件的情况下运行时、可能会损坏或丧失功能。 请修改时序、以便在禁用输入电压之前关闭为 EN 引脚供电的电压。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    如果我的客户仍想使用此应用、我们可以在 EN 引脚上添加两个高电阻电阻器来避免这种损坏问题、谢谢。

    此致、

    Jack Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    不、这不是一个好的解决方案。 最好的方法是在关闭 24V 输入之前禁用 EN 引脚的 12V 电源。 禁用/启用具有 24V 输入的器件的最简单方法是 将 EN 引脚连接到 VIN、以便在 VIN 变为高电平时器件可以自启动。  

    谢谢、

    Richard