工具/软件:
我们只有 3.3V 电源、不希望为 BQ76952 的 REGIN 引脚生成 5.5V 电源。
我们的 MCU 以 3.3V 电压运行、并通过 SPI 与 BQ76952 通信。 根据数据表(第 7.6 节)、SPI 输出高电平 (VOH) 以 REG1 为基准。
是否可以为 REG1 提供 3.3V 电压以使 SPI 接口在 3.3V 逻辑电平下运行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Maarten、
BQ769x2 有一个 BREG 引脚、可用于驱动外部前置稳压器晶体管、从而根据 BAT+电压为 REGIN 引脚生成此 5.5V 电源。 请查看数据表中的参考设计或典型应用原理图。
是否可以为 REG1 提供 3.3V 电压以便 SPI 接口在 3.3V 逻辑电平下运行?
REG1 和 REG2 是输出引脚、可编程为各种电压电平。 这不是 AFE 的输入电源引脚。 数据表的第 8.1 节中 包含双路可编程 LDO 供外部系统使用、每个 LDO 都可独立编程为 1.8V、2.5V、3.0V、3.3V 和 5.0V 的电压、 每个模块最多能够提供 45mA。
因此、使用 REGIN/BREG 的推荐电路、您只需将 REG1 LDO 输出编程为 3.3V、以便 SPI 线路以该电压电平为基准。
此致、
Abhijith
你好 Abhijith、
感谢您的支持。
从数据表中、我知道 BQ 的输入引脚可耐受 5V 电压。 我计划使用 3.3V MCU 电平驱动 CS、MOSI 和 SCLK、同时使用电平转换器来驱动 1.8V MISO 信号。 您能否确认此方法是否正确?
此外、您能否确认 REGIN 输入是否未提供 REG18? 在我们的设计中、我打算同时使用 BREG 和 REGIN。
尊敬的 Maarten:
我不确定这是否可以。 我认为、这些引脚由 REG18 供电时的 V (OL) 电平在数据表中不可用。 因此、TI 工程师 (Gavin Long ) 必须确认这一点。 我认为更合适的选择是对 SPI 信号使用 4 通道电平转换器、每天进行调用。
是的、REG18 从 BAT 引脚获取电源、而不是 REGIN。 这样就没问题了。