This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052-Q1:89MHz EMI 问题

Guru**** 2503935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052, TPSI3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551776/tpsi3052-q1-89mhz-emi-issue

器件型号:TPSI3052-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPSI3052TPSI3100

工具/软件:

您好的团队、  

我的客户在 OCB 产品中使用 TPSI3052、因此遇到了 89MHz EMI 问题。

在数据表中、我们看到 89MHz 用于 ISO 隔离栅通信。

您是否有任何可以解决此 EMI 问题的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您联系我们的 E2E 团队。 您能分享有关布局的更多详细信息吗? 看一下原理图、我建议执行一些操作:

    1. 删除 C395
      1. 我们自己测试中的 Y 电容似乎会使 90MHz 噪声更糟。
    2. 减少 R537 最终目的 7.32kΩ
      1. 这减少了功率传输、会影响启动时间和最大开关频率。
    3. 添加输入滤波
      1. IF L24 未填充、请尝试安装  BLM21HE802SH1L 工程 R683 R684
      2. 如果 BLM21HE802SH1L 不适合、请尝试安装  DLW32SH101XF2L 工程  L24  
    4. 添加输出滤波
      1. 尝试安装  BLM21HE802SH1L 指定 L25

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tilden:

    客户将电阻器从 20k Ω 更改为 7.32k Ω。 但它仍然存在 EMI 问题。

    如下所示添加布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的支持。

    如今、TPSI31xx 可使用通过低压侧发射(CISPR25 5 类)测试  BLM21HE802SH1L 。  但是、我们无法通过高压侧发射测试(CISPR25 5 类)、因此、如果您的客户接下来要测试高压侧发射、我们没有解决方案。  我们的团队正在努力重新设计 TPSI31xx、以改善排放、目标是在第 25 季度提供样片

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    很高兴帮助进一步降低客户看到的任何 EMI。 您能否首先确认:  

    • 89MHz EMI 问题是由初级侧发射还是次级侧发射引起的?
    • 是按照 Tilden 的以下建议组装铁氧体磁珠、还是仅通过将电阻从 20k Ω 更改为 7.32k Ω 来降低功率传输

    以下共提供了我们针对 TPSI3XXX 系列的 EMI 建议:  

    1. 添加了铁氧体磁珠 (FB) 占位符
      1. 我推荐使用 BLM21HE802SH1L 等器件、因为它在 80MHz 周围具有高阻抗
      2. TPSI31P1 在 80MHz 上采用基频运行、这些 FB 在降低噪声方面表现出出色性能
      3. 请确保其他层的铁氧体磁珠下方没有接地平面。  
    2. 将 5V 平面简化为布线
      1. 由于功率级别很低(毫安)、直流处的布线应该足够。但是、TPSI3100 通常会在 80MHz 处拉取电流、因此我们需要担心电源平面作为 EMI 中的天线的行为。
    3. 在器件初级接地和次级接地之间添加拼接电容
      1. 这是不同层上的重叠平面、用于在两者之间产生电容。 拼接电容可为高频(共模)噪声返回创建一条低阻抗路径。  
    4. 向 TPSI31P1 添加 10nF 0402 输入/去耦电容器
      1. 80MHz 周围的 SRF(有助于差模噪声)
      2. 将其放置在尽可能靠近引脚 3 和 4 的位置  

    我们还通过发布 TPSI3100 从器件的角度解决 EMI 问题 A  (样片 Q1)、此器件将使当前 TPSI3XXX 系列的 EMI 性能提高。  

    此致、  

    伊丽莎白