This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:在并联 FET 配置中、DFETOFF 引脚不会开启放电 FET

Guru**** 2526040 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557510/bq76942-dfetoff-pin-not-turning-the-discharge-fet-on-in-parallel-fet-configuration

器件型号:BQ76942
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在尝试通过 DFETOFF 引脚导通放电 FET、但无法导通。 仅用于上下文、 都是并联的 打开了 无需微控制器 因此、FET 控制应由器件本身进行。

我已经通过 BQStudio 检查了电压读数、保护功能等其他功能、这些功能正常工作。

此处的注释中所述、DFETOFF Pin Config 应与 CFETOFF Pin Config 相同。

此外、根据 此处的讨论、当 DFETOFF 引脚拉至 GND 时、FET 将导通。 在 DFETOFF 引脚上、我将使用外部电阻器将其上拉至 3.3V。

我的原理图中的放电路径部分如下所示  

请告诉我是否需要其他详细信息、例如特定章节的详细信息。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FET 将在 DFETOFF 引脚拉至 GND 时导通。 在 DFETOFF 引脚上、我将使用外部电阻器将其上拉至 3.3V。[/报价]

    因此、您使用外部电阻器将引脚拉至逻辑高电平。 如何将该引脚拉至 GND 以导通 FET? 是否保持悬空?
    此外、外部上拉电阻的值是多少?

    DSG FET(置为有效时)。 当 DFETOFF 引脚无效时、只有在没有其他项目阻止其重新启用时、才会启用 DSG FET。 我们能否确认没有其他条件阻止 DSG FET 重新启用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gavin、

    我们使用 10K 上拉电阻器将其上拉至 REG1、可提供 3.3V 电压、并使用开关将其下拉至 GND、这可使用仪表进行验证。 我们是否应该尝试从不同的点将其设为 3.3V?

    此外、分享 BQStudio 的屏幕截图、该屏幕截图显示不会触发任何保护、如果您可以告诉我除了这些保护之外的任何特定条件、由于 DSG 引脚不会变化并且始终锁存到高电平、因此我们无法导通或关断放电 FET。

    因此为了清楚起见、无论是导通还是关断 FET、DFETOFF 引脚功能都不起作用、如所示  Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[FET_EN]  在 OTP 期间设置、因此 FET 始终导通。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我看不到您共享的 BQStudio 屏幕截图中显示的状态和设置有任何问题。  
    你能否确认登记册  Settings:FET:FET Options[SFET]  
    TRM 中可以看出:“Settings:FET:FET Options[SFET]配置位应在串联配置中使用 FET 时设置、如果在并联 配置中使用 FET、则应清除该配置位。 如果系统将仅使用单个 FET(例如没有 DSG FET 的 CHG FET)、则可以将器件配置为并联配置、禁用 DFETF 永久失效。“

    在串联配置中、该器件可以自动强制 FET 导通、以防止体二极管导通和损坏。

    2.您能否以文件格式提供完整的寄存器设置列表,以帮助您完全调试问题?

    3.此外,提供完整的原理图以确认存在连接问题可能会有所帮助