This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137-Q1:适用于 48V 汽车的降压稳压器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5137-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559376/lm5137-q1-buck-for-48v-automotive

器件型号:LM5137-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

长安的 AVATR ‑在 48‑V 系统上进行预 T Ü V 的开发。 我们非常感谢您为照明和其他负载提供合适的 48‑V 至 12‑V 降压解决方案的建议。 我们的要求如下:

输入:48‑V 汽车系统
输出:
12V、100A(≈1.2kW)
12V、60A(≈720W)
目标:‑具有适当性能的经济高效的解决方案。
您能提出合适的降压芯片组合吗? 非常感谢您的支持。

BRS、

Letao Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Letao:

    了解 LM5137-Q1 降压控制器。 根据热性能的不同、60A 可能需要 4 个相位、100A 可能是 6 个相位。

    此致、

    Tim