This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65645-Q1:在轻负载运行时观察到重负载导致 PWM 模式 string 之前、响应时间是多久?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM65645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558817/lm65645-q1-how-much-response-time-is-until-straring-pwm-mode-from-heavy-load-observed-at-light-load-operation

器件型号:LM65645-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM65645

工具/软件:

您好的团队、  

您能否分享在 PWM 模式(从轻负载 PFM 运行时施加的重负载开始)之前有多长时间的响应? 图像如下所示。  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi-San、

    感谢您发送编修。  没有固定的计时器可供 IC 从 PFM 模式切换至 PWM 模式。 过渡是自然和平稳的。  请注意、IL_PEAK_MIN 控制 PFM、它处于非常轻的负载条件下。  在较大的阶跃负载之后、电感器将增加到超过 IL_PEAK_MIN 阈值、并且控制器会退出 PFM 模式并进入 PWM 模式。  它通常不需要超过两个常规开关周期。  例如、如果您将运行设置为 400kHz、则转换会在 5us 内完成。

    希望这一点澄清,

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:  

    感谢您的反馈。 我们关注 PFM 模式下重负载阶跃瞬态引起的电压骤降。  我们能否通过计算外部元件来估算 PFM 模式下的带宽是多少? 我们想知道下图中的 tp。  

    https://www.ti.com/lit/ta / ssztal4/ssztal4.pdf 

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi-San、

    根据 PWM 中的起始负载电平、带宽可能不同。 相反、请让客户参考 LM65645 EVM 用户指南。  图 3-6 显示了自动模式(即深度 PFM(空载)至满载时)下输出对最大阶跃负载 0A 至 4.5A 的响应。  所有其他阶跃负载应导致较小的下冲。  

    客户也可以在 PSpice 中对此进行仿真。   

    此致、