This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570 和 BQ25302 电路设计查询

Guru**** 2592540 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558117/bq25570-bq25570-and-bq25302-circuit-design-inquiries

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ25302

工具/软件:

你好。
我将使用 BQ25570 设计太阳能充电、并使用 BQ25302 设计 USB 连接电路。
我要使用的负载超过了 100mA、因此我将负载直接连接到电池、而无需使用 BQ25570 的 VOUT。

因此、我分别将肖特基二极管连接到 BQ25570 的 VBAT 引脚和 BQ25302 的 BAT 引脚、并将其连接到电池。 (另请参阅电路)

如果同时使用 BQ25570 和 BQ25302、是否需要像这样设计电路? 或者我想问、关于同时使用太阳能充电和 USB 充电、您是否有任何建议的电路设计技巧。

此致、

日本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我的原理图审阅如下:

    1.我看到在输入开路电压的 80%时进行 MPPT 采样。

    2.如果不使用降压转换器、 VOUT_EN 应连接至 GND、您可以将 VOUT_SET 电阻器、电感器和输出电容器保留在 VOUT 上。

    3.如果不使用 VBAT_OK、则可以将该引脚悬空、并且 OK_HYST 和 OK_PROG 可以连接到 GND。

    4. VBAT_OV 设置为 4.18V。

    5. VBAT_OK_PROG 设置为 2.79V。

    6. VBAT_OK_HYST 设置为 2.99V。

    至于将电池直接连接到负载、主要影响是 VBAT_UV 将不起作用。 换句话说、如果电池电量耗尽、BQ25570 将不会保护电池电量进一步耗尽。 请根据您的应用进行测试。

    至于二极管或、它应该没问题、无论哪个电压较高、都将确定哪个芯片正在为电池/负载供电。 请记住、电池和负载的状态将决定每个充电器检测到的电压。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。

    如果按电路图所示添加 BQ25570 和 BQ25302 并通过肖特基二极管进行配置、我知道已经完成对高压侧的充电、因此我认为没有问题。
    2.我根据您的建议简化了电路、因为我仅通过 BQ25570 使用充电功能、只需要在 4.2V 时控制过充。 最后、我想问是否有任何问题。
    3. VBAT_OV 连接到 VBAT 并调整了电阻值。
    LBUCK、VOUT、VBAT_OK、VRDIV、VOUT_SET 设计为悬空、OK_HYST 和 OK_PROG 通过 GND 连接。

    此致、

    日本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    思考这个问题后、这个方案有一个 缺点。 首先、二极管压降将阻止电池充满电、因为每个器件都会在引脚上进行调节、而不是在电池上进行调节。 为了确保充满电、需要考虑该压降。 请评估 BQ25570 上缺少 BAT_UVP 的情况。

    这是 BQ25302 的原理图审阅结果:

    建议将 10uF 电容器连接到 BAT。

    需要将/EN 引脚拉低以启用器件。

    3.我建议在 STAT 上连接一个 10k Ω 的电阻、以免 REGN 过载。  

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mike Emanuel:

    感谢您的详细答复。

    我正在设计的产品有一个场景、通常使用太阳能电池通过 BQ25570 对其充电。 如果电量不足、我想使用 USB 电源通过 BQ25302 为电池充电。

    根据我们前面的讨论、我认为在每个 VBAT 输出上放置肖特基二极管可以防止电池由于正向电压 (Vf) 约为 0.5V 而完全充电至 4.2V。

    因此,我设计了一种新的方法,并对此有一些问题:

    1. 我在 BQ25570 的 EN 引脚上安装了一个下拉电阻器。 当存在 USB 输入时、我将向 BQ25570 的 EN 引脚输入高电平信号以停止运行。

    2. 我从之前的设计中移除了肖特基二极管。

    我的问题是: 3. 在此状态下、在禁用 BQ25570 的情况下、如果使用 BQ25302 为电池充电、BQ25570 的内部逻辑是否会出现任何问题? 4.相反、当未连接 USB 电源时、从电路的角度来看、BQ25302 的内部逻辑是否会遇到任何问题?

    最后、我想问所附的修订电路是否有任何问题。

    此外、正如您所建议的、我已将 BQ25302 的 EN 引脚连接到 GND 而不是让其悬空、并且我已将 STAT 引脚电阻器更改为 10kΩ。

    此致、

    日本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当 BQ25570 被禁用时、对 BQ25302 充电不应该存在任何问题。 同样、我不会预见 BQ25302 USB 断开连接会影响 BQ25570 的问题。 但是、我尚未以这种方式设置这些器件。 请根据您的应用进行测试。

    此致、

    Mike Emanuel