This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:反馈环路振荡

Guru**** 2502785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561072/ucc256404-feedback-loop-oscillation

器件型号:UCC256404


工具/软件:

e2e.ti.com/.../LLC-Converter-feedback-loop-not-stable.docx

请参阅文档了解系统详细信息和 problam 语句。

我的 CV 循环是完全稳定的,但在 CC 循环,整个系统振荡在 2.6kHz。 有人能否建议正确的方法来处理这种情况、因为 CC 和 CV 环路在系统中都存在并可无缝转换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的查询已收到、将按照收到的顺序进行审核。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我认为电流环路设置的方式可能会与电压环路格格不入。

    以下链接将为您提供对降压转换器使用 LLC 的离线电池充电器参考设计。  转换器使用原理图第 2 页上的恒流恒压反馈环路。  反馈得到了验证、我相信如果您使用此反馈方法/电路、您的控制环路将保持稳定且不会相互竞争。  https://www.ti.com/lit/df/tidmd32a/tidmd32a.pdf

     

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍如何使用上述参考设计中使用的类似控制神话进行恒流、恒压设计。  这些信息应有助于您补偿恒压恒流电压和电流环路。  https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/slla619

     

    我还建议使用网络分析器来补偿电流环路和电压环路。  确保您的设计具有大于 45 度的裕度和大于 3dB 的增益裕度。  

     

    此致、