This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM79L:您是否有温度系数信息?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM79L, LM337, LM337-N, LM137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560347/lm79l-do-you-have-temperature-coefficient-information

器件型号:LM79L
主题中讨论的其他器件: LM337LM337-NLM137

工具/软件:

您好的团队、

我们的客户正在寻找满足以下要求的负输出 LDO:

  • 输出电压:  –0.5V 至–2.5V(固定输出类型)
  • 输出电流:  10mA 或更低
  • 输入电压:  –15V(以 GND 为基准)
  • 温度系数:  ±50ppm/°C 或更低(输出电压漂移)
  • 其他:  固定输出类型(不接受使用电阻器的可调类型)

我正在考虑作为备选 TI LM79L 系列器件、但无法在数据表中找到有关输出电压温漂 (ppm/°C) 的具体信息。
您能否提供有关 LM79L 系列温漂规格的详细信息?

此外、如果有任何 TI 产品符合或非常符合上述要求、我非常感谢您提出建议。

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama、

    虽然我们的电压基准具有指定的 ppm/C 项、但我们的 LDO 通常不具有该项。  

    然而、对于我们的许多器件、我们仍然具有表征的温度性能(请参阅下面的 LM79L)

    这与 ppm/C 的最小/最大值规格不同、但根据此图进行测量、LM79L 的–5Vout 版本可能会表现出–100ppm/C、这超出了您的规格。  

    另一个问题是、我们似乎并不销售符合您输出要求的 LM79L 固定输出版本。

    我是否还可以使用另一个可接受的温度依赖性定义来搜索我们的 LDO 产品系列(给定温度范围内的总精度等)、或者它是否必须为 ppm/C 温度系数?

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gregory-San:

    感谢您的回答。 我知道、通常 TI LDO 不指定 ppm/℃μ A。

    我建议使用并联稳压器解决方案、因为客户要求电流非常低(在 10mA 下) 。

    此外、由于客户需要固定输出来避免外部电阻分压器热特性的影响、因此我认为 可以提出使用 LM337 的配置(其中 Vout 和 ADJ 直接连接以将输出电压设置为 Vref (通常−1.2V))()、这是一种可行的解决方案。

    请您对上述内容发表意见。

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama-San、

    遗憾的是、我们似乎没有负电压的专用并联稳压器、但可能有一种配置可实现。 我不相信我们有关于在并联配置中使用 LDO 的配套资料、但需要担心的是、我们的大多数 LDO 都不会暴露调节分流器所需的误差放大器的正极端子。

    将可调节器件固定到其基准电压上是一个好主意。 您可以在无需任何外部电阻的情况下、将输出设置为任何可调 LDO 上的固定电压基准。 对于悬空 LDO(如 LM337)、您可以将 ADJ 引脚直接接地、但对于非悬空 LDO(我们的大多数产品系列)、您可以按照建议将 FB 直接连接到输出。 这是一种可行且经过验证的输出设置方法。 我们的许多特性曲线都是在该配置下绘制的。

    我会注意到、根据我自己进行温度测试的经验、不同类型和封装的两个相同反馈电阻器之比在温度范围内非常匹配、因此不会对精度产生太大影响(因为比率会影响 Vout 与 Vfb)。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gregory-San:

    感谢您发送编修。

    关于 LM337-N 或 LM137、数据表指定了 50ppm/°C 的温度系数
    您能否说明定义此温度系数的测试条件?

    我们正在考虑一种 ADJ 引脚直接接地以输出基准电压的配置、并想确认此方法是否合适。

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama-San、

    1)

    50ppm/C 系数来自将热稳定性项除以在其定义的温度范围(适用于 LM337-N)。  0.6%/(125'C-0'C)= 0.0048%/C = 48ppm/'C、四舍五入为 50ppm/'C

    和受电气特性表条件(从上方 EC 表开始,如下所示) 以及建议运行条件(EC 表未定义)或参数条件的影响。

    更详细的温度依赖性图如下所示:

    2)

    可以将 ADJ 引脚直接接地、这是合适的。 调整首页应用电路:

    此致、

    Gregory Thompson