This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:UCC25660/UCC25661 TSET 引脚计时器增益计算。

Guru**** 2815135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556584/ucc25660-ucc25660-ucc25661-tset-pin-timer-gain-calculation

器件型号:UCC25660


工具/软件:

IPCC 参数计算需要知道 kt。

从数据表和计算器中、我们可以知道 Kt 是计时器增益并受 TSET 引脚电阻的影响。 但我们应该如何计算它呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlo、

    选项 1 仅适用于 UCC2566616、对于所有其他型号、请使用选项 2。  

    根据您选择的积分器时间常数、Excel 计算器将建议正确的电阻值。  

    希望这能回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JCHK

    感谢您的答复。 我真的想知道如何计算计时器增益 kt、因为该计算器仅提供计算值。 它是否有明确的计算公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlo、

    很遗憾、没有 我已选中、Excel 计算器正在使用查找表来选择 kt 值。  

    我必须检查一下、能否分享计算方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很感激。 因为我们希望为客户提供详细的计算计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlo、

    我会看到我能找到的。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    还有一点、数据表中是否提到了 VCM 的值? 我找不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlo、

    VCM 是器件的内部共模基准、在此处您可以看到它用于 ISNS 以及它如何进行 IPOLARITY 检测。:

    我仍在检查 KT 的计算方式、但怀疑我们无法分享此信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlo、

    很抱歉耽误你的时间。 我没有详细的推导,但下面是 kt 值作为所选 TSET 选项的函数:

    TSET 选项编号   TSET 电压 (V) IPPC 运行所需的最低频率 (kHz) 积分器时间常数 (ns) µs 死区时间(μ s) kt
    17 2.295. 698.6. 68 0.5 14.293.
    16 2.168. 591.6 80 0.5 12.104.
    15 2.041. 501. 93. 0.5 10.25
    14 1.914 424.3. 112 0.5 8.68
    13 1.787 359.3. 132. 1. 7.351.
    12 1.66 304.3. 156. 1. 6.225
    11. 1.533 256.7. 184. 1. 5.272.
    10. 1.416 2182. 214 1. 4.484.
    9. 1.299. 184.8. 257. 1. 3.781.
    8. 1.182. 156.5. 304. 1. 3.202.
    7. 1.074 132.5 359. 1. 2.711.
    6. 0.967. 112.2. 424 1. 2.296.
    5. 0.85 95 490 1. 1.9445
    4. 0.742. 80.5 588. 1. 1.6465
    3. 0.644. 68.1. 694 1. 1.3945.
    2. 0.547. 57.7. 820 1. 1.181.
    1. 0.45 48.9. 968. 1. 1.

    希望这能回答您的问题。