This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:电流共享电路设计

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM25145, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561315/lm25145-current-sharing-circuit-design

零件号:LM25145
主题中讨论的其他器件:LM5148LM25148

工具/软件:

尊敬的团队:

有两个具有不同功率的电源模块、  

分别为 30W 和 50W 供电、为 80W 设备供电。

如何设计电流共享 电路?

功能方框图如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    如果不确定您尝试对此电流共享电路执行什么操作、您能进一步解释吗?

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    LM5148 (80V) 或 LM25148 (42V) 峰值电流模式控制器在这里是一个更好的选择、因为您可以连接 COMP 信号以在两个 12V 输出之间平均共享电流。 使用电压模式控制 (LM25145) 会更具挑战性。

    此致、

    Tim