This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:BQ34Z100-R2

Guru**** 2814705 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ34Z100, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536380/bq34z100-r2-bq34z100-r2

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100EV2400BQSTUDIO

工具/软件:

你(们)好

我们计划在我们的产品中使用 3S1P 转储包。

我们需要准确显示 SOC、因此对于 BQ34Z100-R2、

可使用该 IC 来实现 SMBus 通信。

此致

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    今天是国庆节、我们将在接下来的工作日处理您的机票。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ34z100 不支持 SMBus、仅支持 i2c 和 HDQ。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    谢谢

    我们使用的是转储包电池包。

    电池包正极和负极是否可以连接到此 IC、我们可以计算 SOC 并通过 I2C 通信进行通信?

    如果您还有更好的 IC 来计算转储包的 SOC、请建议我们查看。

    此致

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我不确定是什么转储包、但 BQ34z100 只需要电池组顶部电压、电流读数和温度读数来估算 soc。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这意味着具有保护功能的电池、具有正极、负极输出引脚和热敏电阻引脚。

    这样我们就可以估计正确吗?。

    此致

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、这款器件应该适用于该应用。 只要该器件能够获得电池组电压、电芯温度和电流读数、我就没有发现任何问题。 请查看 EVM 原理图、以了解所需的外部电路。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在上面的 EVM 电路中、规定 BAT-和 PACK-是相同的、当使用单独的放电路径时、我们可以连接到 PACK-、B-、否则我们只能使用 B+和 B_右侧来检测电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BAT-和 PACK-是不同的。 请注意在 EVM 中如何在 PACK-和 BAT-之间放置检测电阻。

    使用单独的放电路径时、我们可以连接到电池组、B-、否则我们只能使用 B+和 B_ RIGHT 来检测电流?

    否、您必须使用 BAT-和 PACK-来检测电流。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢  

    因此、我们可以将电池包的充电器和负载连接到该 PACK-、以便测量电流。

    另外、 对于 5 节串联电池组、哪些配置为以下电压 16V、32V 或 48V?

    此致

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因此我们可以将电池包的充电器和负载连接到该 PACK-、这样就可以测量电流。

    是的、请遵循您分享的图表。  

    另外 、对于 5 节串联电池组、要在以下电压 16V、32V 或 48V 下配置什么?

    取决于 5 节串联电池包的最大总电池组电压。 如果电压高于 16V、请使用 32V 分压器、如果电压高于 32V、请使用 48V 分压器。 对于您的终端应用、您可以将分压器配置为系统所需的任何值。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已使用 EV2400 连接了 Bq34z100-R2 EVM、我遇到的一些问题如下所示

    通过 EV2400 连接时、电量监测计不是自动检测、我们需要打开 Bq Studio- Gauge -then IC (bq34z100)。在 EVM 数据表中规定它将被自动检测到。

    2.我们使用的是 NCR18650BD 单元,我更新了正确的化合物 ID ,当尝试 进行学习循环时,学习循环失败。 我们已经 按照学习周期文档中的建议将 VOLSEL 位设置为高电平、充电电流阈值、设计容量等。在 EVM 中、我们也设置了选择的 16V 跳线 (BAT 电压–16.4V)、我们提供了 TRM 中介绍的用于执行学习周期的以下命令。

    3.当电池放电至电量耗尽,并使其静置 5 小时,当以 C/2 开始充电时, VOK 不会自动设置。 减少学习循环中的时间。

    电池放电,当我们放松 5 小时,我们再次为电池充电, FC 位设置早和充电也发生.

    剩余电量和充满电容量也显示错误的值。

    请给我们一个进一步的解决方案。

     e2e.ti.com/.../bq34z100_2D00_r2-gg.gg.csv

    附加了.gg 文件以供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.通过 EV2400 连接时、电量监测计不是自动检测、我们需要打开 Bq Studio- Gauge -then IC (bq34z100)。在 EVM 数据表中、规定它将被自动检测到。

    当您打开 BQstudio 时、应该会得到一个.bqz 文件列表、在此列表下有一个部分显示“Auto detected device:“、接下来该部分内容是什么?

    2.我们使用的是 NCR18650BD 单元格、我更新了正确的 CHEM-ID、当尝试 进行学习循环时、学习循环失败。 我们已 按照学习周期文档中的建议将 VOLSEL 位设置为高电平、充电电流阈值、设计容量等。同样、在 EVM 中、我们已选择 16V 跳线 (BAT 电压–16.4V)、我们已给出 TRM 中介绍的用于执行学习周期的以下命令。[/quot]

    您是否已校准器件、以便在 BQstudio 中正确报告电压、温度和电流。

    您是否遵循了本文档中的步骤?  实现成功的学习周期

    您能否分享失败的学习周期的日志?  

    3.当电池放电至电量耗尽并静置 5 小时后、当以 C/2 开始充电时、VOK 不会自动设置。 在学习周期中。

    电量计配置是否正确?

    此致、

    Diego

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego

    W.r.to

    1.窗口检测仪表,选择它打开时,

    在学习循环之前,我们已经校准了电压、电流和温度。

    在学习周期的中压期间自动设置 FC 充电位。另外、当电池充满电时、电量计会显示容量为 300mah(满容量)、当电源关闭时、突然 mAh 降至 70pmah、并显示 20mA 的放电电流。

    3.我们已经为学习周期配置了数据内存的必要参数。在前一个线程 FYI 中附加了 gg 文件。

    期待最早的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、  

    我们已收到您的更新并正在处理回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.窗口检测量表、当选择它打开时、

    BQstudio 无法自动打开、因为缺少正确的.bqz、它在“自动检测到的器件“旁边显示了什么内容

    3.我们已为学习周期配置了数据内存的必要参数。.fYI 之前的线程中附加了 gg 文件。

    您能否共享失败的学习周期的日志文件?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该窗口如下所示、“Auto Detected Device“如下所示

     e2e.ti.com/.../dis.xlsx

    2.我只有出院日志文件

    但放松和完成充电后,电池达到最大电压,显示容量为 2986mah,但当我断开电源时,电池 mAh 达到 300mah。

    当充电器/负载在充电后断开时、电池 mAh 会发生变化?

    多一个查询:-

    1.在执行学习周期 1S 锂离子电池时,在执行学习周期时,我们将电芯终止电压设置为 3000V ,此时电池将终止。

     此时、电池是在电量监测计 IC 电芯终止电压下终止、还是在达到电池组保护参数时终止?

    附上放电文件以供参考。

    此致

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    将附加文件放入 BatteryManagementStudio -> Config  

    e2e.ti.com/.../3005.0100_5F00_2_5F00_02_2D00_bq34z100.bqz

    2) 在担心 SOC、remcap 等问题之前,让我们集中精力完成学习周期

    查看共享的日志、您的学习周期在日志开始之前失败。 请查看所有充电终止条件并确认在退出充电时满足这些条件。

    当达到终止电压时、电量监测计不会执行任何操作、这只是为了通知电量监测计、此时 SOC 应为 0%。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能给我分享上传文件的链接吗

    链接已过期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要将我附加的.bqz 文件放置在计算机上的 BQstudio 文件夹中。 我不确定您选择下载此文件的位置。 该文件夹名为“BatteryManagementStudio",“,在此、在此文件夹中有另一个名为“config"的“的文件夹、将我附加的文件放置在此文件夹内。 在此之后、下次您打开 BQstudio、您的器件将自动检测、BQstudo 将自动打开。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢  

    W.r.to  

    您的帖子:-当达到终止电压时,测量仪表将不做任何事情,这只是通知测量仪表,此时 SOC 应该是 0%。

    在我的电池电量监测计中、它在 Bq34z100 窗口中显示为 0%、电池在该时间过长后放电、终止充电。 这是一个问题吗?

    在学习周期中 为 FC 位充电时、FC 位在学习周期的中压期间自动设置。 另外、当电池充满电时、电量计会显示正确的容量为 3000mAh (Full Capacity)、当电源 (Charger) 关闭时、mAh 突然减小至 100mah(显示在“Fuel Gauge“窗口中)、并显示 20mA 的放电电流。

    需要做些什么才能继续操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请完成学习周期、然后我们可以解决 SOC 精度问题。

    请更改 FC set %=–1、然后除非满足所有充电终止条件、否则不会设置 FC 标志。 请验证您在退出充电模式时可以满足所有充电终止条件。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们已经开始了 5S1P 电池组的学习周期、在这种情况下、我们已经对电池放电、休息 5 小时、然后充电、

    电池已充电、处于空闲状态时、电量监测计显示从电池获取到放电的–25mA 放电电流。

    请帮助我们解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以通过两种方式解决此问题。

    1) 增加你的死区

    2) 使用正常校准、电路板偏移或 CC 偏移校准偏移

    此致、

    Diego