This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:I2C 通信故障

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561424/bq28z620-i2c-communication-failure

器件型号:BQ28Z620


工具/软件:

您好、

我们收到了客户的反馈、即当电池处于高温或可变温度环境(从–20°C 到<xmt-block1> 55°C</xmt-block>) 时 55°C 时、)、

器件可能无法从电量监测计读取 SOC 数据。

客户报告其器件通信频率为 25kHz、

电量监测计启用了 XL 功能并启用了 FLASH_BUSY_WAIT。

请帮助调查可能的原因。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它们在读取所有寄存器或仅 SOC 寄存器时是否遇到问题?

    此故障发生在什么温度下?

    您是否有故障的示波器截图?

    此致、

    Diego