请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z620工具/软件:
您好、
我们收到了客户的反馈、即当电池处于高温或可变温度环境(从–20°C 到<xmt-block1> 55°C</xmt-block>) 时 55°C 时、)、
器件可能无法从电量监测计读取 SOC 数据。
客户报告其器件通信频率为 25kHz、
电量监测计启用了 XL 功能并启用了 FLASH_BUSY_WAIT。
请帮助调查可能的原因。谢谢。