This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25139-Q1:Vout 最坏情况分析

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561066/lm25139-q1-vout-worst-case-analysis

器件型号:LM25139-Q1


工具/软件:

尊敬的 E2E 教师:

如何进行 LM25139QRGTRQ1 Vout 最坏情况分析? 以及任何其他需要建议的最坏情况分析?

计算时应考虑哪些因素? 例如误差 OA Voffset、Ioffset? 但在数据表中找不到它们?

如下面的 VB/IFB 所示、考虑了 Vin/Iout 和其他因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenwen:

    您指的是与 VOUT 相关的“最坏情况“? 您是否在说、VOUT 可以调节到与您的“标称“值相差多远的最坏情况?

    如果是这种情况、增加这一点的主要因素是反馈电阻的精度和 FB 基准电压精度。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:  

    是的。 如果在 6~18V 电压下工作、我是否应该考虑负载或线路调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wenwen,

    假设 VIN 足够高、无法处于压降状态、该器件将在 VIN 和负载上具有严格的调节。 无需在计算中。

    -迪诺