This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:正在寻找一款简单的单/双通道 USB-C PD 控制器

Guru**** 2514405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772, TPS26744E-Q1, LM251772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561092/lm51772-looking-for-a-simple-single-dual-channel-usb-c-pd-controller

器件型号:LM51772
Thread 中讨论的其他器件: TPS26744E-Q1LM251772TPS26742E-Q1

工具/软件:

你好。 我看到了一个类似的主题、人们要求使用  LM51772 PD 控制器。 建议的解决方案是订购评估板。 Mouser/Digikey 上没有此类电路板。 或者具有 TPS26744E-Q1 P/N 的任何器件 PD 控制器是否有一种无需 MCU 的简单解决方案? II 想继续与 TI 合作。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Volodymyr:

    LM251772 是 LMN51772 的版本、适用于 USB-LMN51772 PD。

    您还可以找到一些参考设计:

    LM251772 Datenblatt、Produktinformationen und 支持|德州仪器 TI.com

    LM251772EVM-EVM 评估模块 (PD)|德州仪器 TI.com

    TPS26742EQ1EVM  TPS26742E-Q1–评估模块

    TPS26744EQ1EVM — TPS26744E-Q1–评估模块

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan Schauer 

    很抱歉、我的帖子有点混乱。 我看到了您提供的所有链接。 有一个数据表和 2 个评估板。 评估板不可从 Mouser/Digikey 等订购。更多待添加信息我有兴趣构建自己的 PCB、因此我正在寻找 USB PD 控制器器件型号。 您提供的 P/N -  TPS26742E 无法找到任何器件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Volodymyr:

    此器件的数据表可在此处找到:

    TPS26744E-Q1 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    但是、当您要搜索控制器而不是功率级时、我会将此主题转发给负责 USB PD 控制器的团队。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Volodymyr:

    我们的所有汽车 USB PD 解决方案都集成了 MCU。 这 使得对我们的器件进行编程非常灵活。

    我将通过电子邮件联系  我们、为 您选择汽车 USB PD 提供帮助。 在推荐 我们的最佳解决方案之前、了解您的设计意图将对我有所帮助。

    此致、

    James