Thread 中讨论的其他器件: TPS26744E-Q1、 LM251772、 TPS26742E-Q1
工具/软件:
你好。 我看到了一个类似的主题、人们要求使用 LM51772 PD 控制器。 建议的解决方案是订购评估板。 Mouser/Digikey 上没有此类电路板。 或者具有 TPS26744E-Q1 P/N 的任何器件 PD 控制器是否有一种无需 MCU 的简单解决方案? II 想继续与 TI 合作。 谢谢你。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你好。 我看到了一个类似的主题、人们要求使用 LM51772 PD 控制器。 建议的解决方案是订购评估板。 Mouser/Digikey 上没有此类电路板。 或者具有 TPS26744E-Q1 P/N 的任何器件 PD 控制器是否有一种无需 MCU 的简单解决方案? II 想继续与 TI 合作。 谢谢你。 
尊敬的 Volodymyr:
LM251772 是 LMN51772 的版本、适用于 USB-LMN51772 PD。
您还可以找到一些参考设计:
LM251772 Datenblatt、Produktinformationen und 支持|德州仪器 TI.com
LM251772EVM-EVM 评估模块 (PD)|德州仪器 TI.com
TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1–评估模块
TPS26744EQ1EVM — TPS26744E-Q1–评估模块
此致、
Stefan
很抱歉、我的帖子有点混乱。 我看到了您提供的所有链接。 有一个数据表和 2 个评估板。 评估板不可从 Mouser/Digikey 等订购。更多待添加信息我有兴趣构建自己的 PCB、因此我正在寻找 USB PD 控制器器件型号。 您提供的 P/N - TPS26742E 无法找到任何器件
尊敬的 Volodymyr:
此器件的数据表可在此处找到:
TPS26744E-Q1 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
但是、当您要搜索控制器而不是功率级时、我会将此主题转发给负责 USB PD 控制器的团队。
此致、
Stefan