This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:原理图审阅

Guru**** 2797735 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560959/bq27427-schematic-review

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件:BQ25619

工具/软件:

您好、TI 团队、

新工程当前使用 BQ27427。 请帮助查看 BQ27427 + BQ25619 的原理图。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 1.8V 和过热情况、请确保 C8((VDD 上的电容器)的额定值未降至 2.2uF 以下。 封装尺寸 (0403) 表示它是可以的、但请务必仔细查看电容器的数据表、因为这个数据表对于可靠运行至关重要。

    因为它是开漏引脚、所以 GPOUT 应该上拉至您的 IO 电源轨。