This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:两个或更多个并联控制器

Guru**** 2630185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560942/bq25758-two-or-more-controllers-parallel

器件型号:BQ25758
主题中讨论的其他器件: BQ25756

工具/软件:

为了控制产品的输出电压、我们希望更准确地演示、在分流电阻器之前而不是之后检测输出电压。  

这有望通过由电阻器隔离两个检测点来尽可能降低电压检测不准确性的影响。

这是否会导致控制器出现任何问题?

此外、您还有关于如何并行连接多个回路的提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通常仅当两个控制器都处于恒定电流模式时、才建议并联两个控制器的接线。 会是这样吗? 您能否为此绘制一个方框图并说明用例?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们将用于通用太阳能 mpt、并且大多数情况下确实处于 cc 模式、除非电池几乎充满且设备需要进入 CV 模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sybren、

    BQ25758 不是电池充电器、没有 MPPT。 您指的是 BQ25756 吗?

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、我们使用的是 bq25758、因为该太阳能充电器应该对电池电压和类型进行通用、因此 bq25756 对于我们的应用来说不太适合。 我们将在微控制器上使用 mpt 算法、并根据 mpt 计算控制输入电流限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sybren、

    感谢您的澄清。 当 使用 BQ25756 并联电池充电时、我们使用的建议条件是将一个器件上的稳压电压设置为低于另一个器件、以便在每个器件上实现干净的终端。 我会为 BQ25758 推荐相同的器件。 BQ25758 不会终止、但如果输出电压超过稳压点、它将停止开关、这将与终止具有相同的效果。 这将避免两个器件同时尝试作为 CV 源。

    此致、
    Michael Bradbourne