This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:咨询 TI 充电器 BQ24610RGT BTST 引脚烧毁 ISSU

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561467/bq24610-inquiry-on-ti-charger-bq24610rgt-btst-pin-burnt-issu

部件号:BQ24610


工具/软件:

您好:

我们最近遇到了一个问题、即 TI 充电器 BQ24610RGT 的引脚 22 (BTST) 被烧坏了。

目前、我们的充电条件为 24V、3.8A、电池工作电压为 15V 至 20.5V

故障情况似乎是、当由于某种原因突然没有发生充电时、BTST 引脚会被烧毁。

请找到 BTST 周围的部分电路和燃烧区域、以供您参考。

我们想问是否存在可能发生此类故障的情况、以及是否有针对此问题的建议对策。

由于这是机密信息、请同时告知我们接收外部共享的原理图和插图的途径。 该产品计划于 9 月大规模生产。

请尽快帮助我

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo Hansook、

    我发送了一个朋友的请求、所以您可以通过私人聊天分享原理图。

    此致、

    基督教