This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2042:当开关被禁用时 TPS2042 上电输出电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559954/tps2042-tps2042-power-on-vout-when-switch-is-disabled

产品型号:TPS2042


工具/软件:

尊敬的:

一段时间后、我们有一些 TPS2042 发生故障、我们认为有两种类型的故障:

1、我们在 OTG 模式下使用一个 USB、该 USB 连接到 TPS2042 输出。

如果 TPS2042 的使能引脚为高电平(因此输出被禁用)、但输出引脚上仍然有+5V 的电压。

如果允许、我在数据表中真的找不到、所以可以预计这会断开 TPS2042。

只有在我们开发产品时、而不是在实际产品中、才会发生这种情况。

2.我们现在在 2 块电路板上看到(在我们现在生产的 30 块电路板中)、当使能引脚被拉低时、输出不启用。

+5V 上没有任何负载(也没有施加其他+5V)。 但使用一个 LED 和一个 18k 电阻器可以更快地耗尽输出电容器。

有关输出、请参阅原理图部分:

和输入部分:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TI US 即将进入劳动节、我们将于 9 月 2 日回来。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您有时间查看问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、M. Leeters。

    1.  这是单个 FET 电源开关、配置为阻止输入电压连接到输出电压。  如果您在输出引脚上驱动 5V 电压、则 FET 开关的体二极管将传导电流、并在输出电压高于输入电压时在输入端提供电压。  如果需要在两个方向上阻断电压、则需要一个连接 FET 的电源开关、用于配置体二极管、使没有电流流动。

     2.如果开关未打开,则可能是开关已损坏,这可能是由于您在系统中列出的第一种情况而发生的。

    我无法查看您的原理图、因为它没有完整。  我看不到开关输入侧的电路以及另一个开关的配置方式。

    您能否提供完整的原理图?

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    我刚刚通过邮件与 Leeters 先生联系、并将 此对话离线分享原理图。

    谢谢!
    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我将通过电子邮件关闭 E2E 主题、因为我们已将讨论移至电子邮件地址、以便保护客户原理图。  

    此致、

    Chuck