This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:功率浪涌和安培;骤降能力

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561474/ucc28180-power-surge-sag-capabilities

部件号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC28950

工具/软件:

您好、

我在 PFC 电路中使用 UCC28180、并将 UCC28950 用作相移全桥电路。

该电路设计为使用 230V 50/60Hz 单相线路输入、在 25A 时输出最大 48V 电压(在效率为 90%时最大输出功率为 1333W)。

我想了解 UCC28180 是否具有任何电涌和骤降处理能力? 或者、是否需要添加外部组件/电路才能进行处理。

以下是我所指的标准。

  • 浪涌抗扰度:EN 61000-6-2
  • 电压骤降抗扰度:SEMI F47

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jia-Wei、  

    UCC28180 PFC 控制器本身无法处理电源浪涌或骤降。   

    实际的电源转换组件必须承受浪涌和骤降产生的应力。  

    SEMI F47 需要运行 12 个线路周期(额定电压的 50%)和更长的循环(电压降低更少)。  
    幸运的是、UCC28180 可在 85Vac 至 265Vac 范围内运行、因此 PFC 可以在这些 230VAC 标称电压范围内继续运行、而不会中断 控制器。  
    但 230V 交流的 50%= 115Vac、因此电源路径中的电源元件(MOSFET、电感器、二极管、保险丝、EMI 电感器)必须能够在最低骤降电压下承受满载时预期的更高电流。  它们还必须能够在热性能上保证在骤降期间产生额外的传导损耗。

    同样、EN 61000-6-2 的浪涌抗扰度要求也必须由功率级元件和 PCB 布线的适当布局来满足、以避免噪声耦合到控制器信号输入中。  在这种情况下、控制器无法抑制噪声。  必须保护它免受外部噪声的影响、以避免中断正常的 PFC 控制。  

    此致、
    Ulrich