This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EEVM:为超级电容器充电的评估模块

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559989/bq25756eevm-evaluation-module-to-charge-super-cap

器件型号:BQ25756EEVM


工具/软件:

要将 0.1f 电容器(电解质)从 0V 充电至 28V、需要将该 EVM 的设置更新到什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您应该更改 FB 电阻器网络或调整寄存器(或两者的组合)。 默认配置为 29.4V

    设置 EN_TERM = 0。 这将停止充电/再充电振荡。

    设置 EN_PRECHG = 0。 这将允许在低电容器电压下实现满电荷电流。

    根据系统规格调整输入/输出电流限值。

    将输入 ACUV/ACOV 调整到系统规格。

    请告诉我这是否有效。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置 EN_PRECHG = 0。 这将允许在低电容器电压下实现满电荷电流。  

    这将支持从 0 伏右侧不需要外部电源来更改为预定义的电压 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。