This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798RQMR、用于以 2A 的恒定电流进行电解电容器充电

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25713, LM317, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552308/bq25798-bq25798rqmr-for-electrolytic-capacitor-charging-with-constant-current-of-2a

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:LM317、BQ25750 、BQ25713、 BQ25730

工具/软件:

 我需要为电解电容器 24V 充电、我想检查此器件是否可用于电解电容器充电、从而以良好的效率将 6x8200uf 电容器充电至 24V、效率为 90%(与 LM317 相比)、并  将 o/p 电流编程为 2A 最大限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    这需要大于 24V*2A=48W 的输入功率。 同样、如 https://www.ti.com/lit/pdf/sluaao7 所述 、充电器的输出电流会降低、直到电压上升到 2.5V 以上。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff  

    感谢分享本应用手册  

    这种方法会限制超级电容器的放电、因为放电路径来自 VSYS 我的放电请求非常高 100A PMID 引脚是否支持更高的电流?

    插入充电器时、PMID 上的电流限制是多少? 是否与充电电流相同?

    因此、我可以从 以下器件中使用、并直接从 CAP 引脚对负载进行分接、从而不受放电限制  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    “我不会介意的,我想要的只是要和你在一起。“ 我可以检查 PMID 电流限制、但它不会是 100A。 这会损坏器件。

    对于 BQ2575X 系列器件、可以为电容器充电、并直接向电容器放置负载。 您还可以使用 BQ25750 的电源路径功能、通过背对背 MOSFET 将电容器与负载分离、并在需要时导通这些 MOSFET。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael  

    感谢您的答复  

    关于 Jeff 提供的应用手册、有另一种充电器可以支持通过正确写入寄存器来进行充电、即使是从较低电压  进行充电。是否有一个软件电阻器序列可用于执行此操作  

    “与许多充电器不同、具有外部 FET 的 BQ25713/30 系列降压/升压充电控制器不提供涓流充电。 此外、即使是 NVDC 充电器、BQ25713/30 也具有 I2C 寄存器、允许用户禁用最小系统电压、从而实现预充电阶段和 BAT 引脚短路保护。 在禁用最小系统电压的情况下、初始充电期间 BATFET 两端的电压将最小化。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    在 BQ25730 上、我认为 EN_LDO 位关闭时将允许在低电池电压下产生满电流。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael  

    感谢您的回答  

    当 Vbus 插入且电池电量完全耗尽时 SRN –0V 此器件是否支持浪涌限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    该器件将调节通过转换器流向输出端的电流。 这样应控制输出端的电流、而无需限制任何浪涌。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Michael、

    感谢您的答复  

    在使用蓄电池充电器充电之前、我是否可以从 0V 开始充电或仍需要使用另一个电路使电压稍高?

    当我们启用  EN_LDO 低电池充电时、 充电电流为 384mA、直到电压低于欠压阈值?

    或者 当我的电容电压为 0 时,可以用 4s 配置以更高的电流充电 ,

    对于 4S 配置、充电电压是否可以限制为 20V?20.224?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    在使用电池充电器为电池充电之前、我是否可以从 0V 电压充电或仍需要使用另一个电路使电压稍高一些?

    您可以使用此器件从 0V 开始充电。

    当我们启用  EN_LDO 低电池充电时、 充电电流为 384mA、直至电压低于欠压阈值?

    当您设置 EN_LDO=1 时、充电电流将钳位在 384mA、直到电压高于 VSYS_MIN。 如果设置 EN_LDO=1、充电电流是由 ChargeCurrent 寄存器 (0h02-0h03) 设置的标称充电电流。

    [引述 userid=“572473" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552308/bq25798-bq25798rqmr-for-electrolytic-capacitor-charging-with-constant-current-of-2a/5988393

    或者 当我的电容电压为 0 时,可以用 4s 配置以更高的电流充电 ,

    对于 4S 配置、充电电压是否可以限制为 20V?20.224?

    [/报价]

    是的、当电容电压为 0 时、BQ25730 可以在更高的电流下充电

    是的、可以使用 BQ25730 将充电电压设置为 20V

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    感谢您的回答  

    输入功率限值  

    我的 VBUS 可以是 5V 900mA 或 15V、因为器件可以限制电流。是否可以对主机的输入限制进行编程? 那么每次启用充电时、都可以根据可用功率设置限值。 它是这样工作的、还是由硬件根据编程的限值进行管理  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    可以通过硬件和主机控制来设置这些限制。 器件将在两者之间选择“更安全“选项。 这意味着电流值较低。 通常、硬件限制器用作主机控制限制的失效防护功能、并将其设置为略高于来自主机控制的最高工作点。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michel、

    感谢您的回答,还有一个问题

    BAT 电压可充电至 23.2V 的最大值是多少? 如 5 节或 5 节串联电池  

    此外,这个 MOSFET 是禁用 SYS 时不需要从 BAT 放电到 Sys 是正确的.

    假设我从 Bat +Ive 端子点击电源、因此电池和负载都由电源提供、因此 BAT 到 SYS 路径控制通过 FET(sys 和 bat 是相同的)

    现在仍需要此系统隔离吗? 如果我不需要隔离蝙蝠或它也是为了背流保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    这是 TI 的美国假日。 我会仔细研究一下、明天再回来。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    根据 “ChargeVoltage 寄存器 (I 2C 地址= 05h)“、最大充电电压看起来约为 32.5V。

    MOSFET 用于保护电池免受系统电压的影响。 这使得转换器能够在电池深度放电时调节最低系统电压。 如果不需要系统电压、可以去除 SYS 隔离。 您可以通过 EN_PORT_CTRL 位禁用对该 MOSFET 的控制。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael  

    这个输入有点令人困惑  

    如果我设置所有位是、最高可以是 32.7  

    在数据表中、它说任何低于 1.024 和 23 的值都会被忽略、因为我之前提到过、我计划从零开始充电、因为它用于为电解电容器充电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    是的、则最大值为 23V。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael  


    它支持从零开始充电的最低电压如何?  

    当 BAT 节点 (SRN) 低于 VSYS_MIN 设置时、BATFET 以 LDO(线性)模式运行、并且充电器会钳制充电电流、因此不会产生巨大的浪涌。 ≥≈2 节电池配置、钳位为 Δ V 384mA;一旦 VBAT 升至 VSYS_MIN 的~100%、充电器就会离开 LDO 并进入正常的 CC/CV 快速充电状态。

    通过禁用 EN_LDO 位、我在此阶段是否需要浪涌保护以使 ECAP 电压高于 VSYS 最小值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    您应该能够充电到从 0 开始的任何电压。 禁用 EN_LDO 将忽略 VSYS_MIN 设置、并且器件将使用满充电电流并在从 0 开始的整个电压范围内实现正常的 CC/CV 快速充电。 CC 模式将避免浪涌、因为电流将被钳位在 CC 值。

    此致、
    Michael Bradbourne