This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:10V 至 12V 期间的 VCC

Guru**** 2518830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561427/tps23523-vcc-during-10v---12v

器件型号:TPS23523


工具/软件:

您好的团队、

由于 VCC 是内部稳压电源、最小值和最大值介于 12V 至 18V 之间、当 VCC 降至 10V 以下时、它将导致 UVP

VCC 在 10V 至 12V 之间会下降什么情况? 该区域的操作是什么? 正常运行?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 VCC 引脚通过 RC 滤波器连接到 RTN 节点。 如果相对于 VEE 的 RTN 节点电压降至低于 VCC 调节电压、则 VCC 电压可能在 10V 至 12V 的范围内。 不推荐使用这种运行模式。 RTN 电压必须大于 12V。 否则、需要添加单独的 LDO。