This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:无法为 270V/0.5A 设置正确的突发模式限制

Guru**** 2503365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548661/ucc256402-unable-to-set-correct-burst-mode-limit-for-270v-0-5a

器件型号:UCC256402


工具/软件:

您好、

我相信我的 BMT 限制设置正确 (0.6)。

我无法使用选项 7 — 禁用突发模式,因为它会进入 OVP。

我怀疑它的变压器设计(和我的要求)和开关频率或基本的初级侧问题。  

在我看来、即使少量能量(在突发模式下)也足以为输出电容器充电、从而覆盖所需的负载电流。 突发模式下的频率为 170kHz、这也应该可以(相对较高)。

如果 提高频率、变压器中会存在更多损耗(产生更多热量)、但突发模式会快速结束(使用 300mA 负载)。 问题在于、它的设计频率为 100kHz、但在这种情况下、变压器频率接近 500kHz 并会快速变热((80°C 在几分钟内完成)。

负载期间只有变压器和次级侧整流二极管会有损耗。 晶体管和其他元件都是冷的。

如何使用同一变压器减少能量传输、或如何更改变压器设计?

变压器设计阶段中我漏掉了什么? Ln 比率是否较高或较低? 我将其设置为 6 (Llk 84uH 和 LP 504uH)、因为它是在输出 12V/15A 的降级板中选择的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    您需要选择增益曲线良好的 Ln 比率。

    请使用以下设计计算器并与我们分享以进行审查。

    https://www.ti.com/product/UCC256404#design-tools-simulation

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0_2D00_internal_2D00_trafo-rev-1.xlsx

    我已经填写了设计计算器、

    我没有找到任何关于 Ln 的建议,你能分享它的链接吗?

    此致

    Michal Sitta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    感谢您的分享。 我们会在审核后回复您。

    这是我所参考的图、对于所选的 Ln、您需要检查空载到满载的增益是否符合要求。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能给我发送一些链接、了解如何测试电路中的增益吗?

    提前感谢您

    此致

    Michal Sitta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    您能说通过测试电路中的增益是什么意思吗?

    通常、在设计计算器中、我们将 Ln 保持在 4 至 6 之间、将 Q 保持为 0.4 作为初始值。

    使用这些值时、增益曲线将更新、如果更新后的增益曲线满足设计要求、我们将继续执行这些操作、否则您需要更改 Ln 并检查增益曲线。

    如果增加、Ln 输入电压范围将缩小。

    如果降低、Ln 效率将受到影响。

    我找不到任何要设置 Ln 的特定文档。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    在我的设计中、Q 仅为 0.23、这可能意味着调节范围非常严格、直到 0.6A(超过我的满负载条件)处于突发模式而增加输出噪声。

    我需要确认、增加 Q 值会改善连续调节范围并减小突发模式范围。

    我正在尝试寻找解决方案、使 Q 处于 1 至 3 范围之内。

    为变压器推荐的磁化电感是否有任何限制?

    可以使用具有 580 μ H 漏电感和 3500 μ H 磁化电感以及 CR 4n4 的变压器以 100kHz 的频率运行吗?

    使用 Ln 6 和 Q 1、47 更新了设计。 曲线看起来更好、但我不知道 LLC 值的“标准“范围、也不知道是否漏掉了变压器的限值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    设计计算器本身提供了建议的 LLC 值。

    此致、

    亚米尼。