This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5006:请推荐使用具有多个独立输出电压的单个降压 IC

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5137, LM65635, LM5137-Q1, LM5148, LM5137F-Q1, LM5137F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560547/lm5006-please-recommend-us-a-single-buck-ic-which-has-multiple-independent-output-voltages

器件型号:LM5006
主题中讨论的其他器件:LM5148、LM65635、LM5137、 LM5137F-Q1、LM5137-Q1、 LM5137F

工具/软件:

早上好、先生/女士!

我们正在寻找具有多个独立输出电压的单个降压 IC。

我们需要的是:  

1、输入电压范围:20-60VDC(一般为 24V)

2、输出电压: 5V @ 10A ; 12V @ 8A ; 18V @ 3A

或者、您是否有一个具有多个独立降压级的开关模式电源控制器、每个降压级都馈送单独的输出来满足我们的需求?

我非常期待听到您的友好建议。

非常感谢您的快速回应。

此致、

Nicole

2025 年 9 月 2 日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    请考虑使用 LM5137 或 LM5148 x 2 来实现 10A 和 8A 设计。  请考虑将 LM65635 用于 3A 设计。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、David。 今天我会查看他们的数据表。

    此致、

    Nicole

    2025 年 9 月 3 日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、我刚刚查看了数据表、我对 LM5137 双通道降压控制器非常感兴趣。  

    我想知道、LM5137-Q1 和 LM5137F-Q1 之间有何根本区别?

    非常感谢、David。

    Nicole

    2025 年 9 月 3 日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    我假设您询问的是 Q 版本和非 Q 版本。  Q 级器件已通过自动认证并符合 AECQ100 标准、另一个器件则没有。  没有物理差异

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5137FDQRHARQ1 Texas Instruments |集成电路 (IC)| Digikey

    我检查了 DigiKey。 它仅具有此器件型号:LM5137FDQRHARQ1。 您推荐使用此器件吗?  

    LM5137F 的另一件事是其设计符号。 我已经查看过 Ultra Librarian 和 Altium Designer 制造商库、目前没有提供原理图和封装符号。 如果可能、我可以从您那里获得这些信息吗?

    非常感谢您的提问。  

    此致、

    Nicole

    2025 年 9 月 3 日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    请参阅以下链接。    您提到的器件可以正常使用。  谢谢。

    LM5137F-Q1 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、David、我不想邀请您提供 LM5137F 的数据表。 相反,我需要的是它的设计符号库,比如原理图 和 PCB 设计 符号库。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    建议查看“参考设计“下产品文件夹中的参考设计、例如、请参阅下面的链接作为一个示例。

    https://www.ti.com/tool/PMP23611

    希望这有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、David。  

    祝您愉快!

    此致、

    Nicole

    2025 年 9 月 4 日