This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:设计计算器、第 5 节、不包括 OVLO 计算、仅 UVOL

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559049/tps2493-design-calculator-section-5-not-including-ovlo-calculations-only-uvol

器件型号:TPS2493


工具/软件:

对于 TPS2493、我想  使用 TPS249x_8X Design_Calulator_Rev 设计工具计算 OV 阈值和相关电阻值。

该设计工具电子表格在 第 5 部分中包含标题 UVLO、OVLO、但 此部分中的电子表格单元格仅包含 UVLO 的结果、而不包含 OV 的结果? 不确定原因 — 当我观看教程时,它会显示用于此 OV 计算的电芯数量更多。 用于实现 TPS2493 OV 功能的工具是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在设计计算器中指出错误。

    请按照数据表中提到的设计指南来计算 R1 至 R3 电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 计算状态说明最初假定 R3 为 1K 然后后来的状态 R3 为 10K?;2) Vov_h — 您可以定义以及如何选择 1.35V 吗? 此电压差是否高于 Vov? 因此、在示例中、Vov_h 为 15.85V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 计算状态的说明最初假定 R3 为 1K 然后后来的状态 R3 为 10K?

    Vov_h — 您能定义以及如何选择 1.35V? 此电压差是否高于 Vov? 因此、在示例中、Vov_h 为 15.85V?