This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:设计审查

Guru**** 2782645 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25895EVM-664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554089/bq25895-design-review

器件型号:BQ25895


工具/软件:

drive.google.com/.../1E0u22gTXGVZT6c0CWlnKSw9XBcXdd9o5

我使用设计了一个 4 层电路板 BQ25895(充电器)、BQ27441(电量监测计)和 TPS62A03D(降压转换器)

L1 — 信号,L2 - GND、L3 - PWR、L4 — 信号+ GND

我附上了 和布局图 供审核。

在继续进行原型设计之前、您是否发现有任何问题或需要改进的地方?

非常感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    无法访问这些文件。  

    有关 BQ2589X 原理图检查清单和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25890-faq-bq2589x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips

    有关布局示例、请查看 www.ti.com/.../bq25895evm-664、并访问  BQ25895:4 层电路板审查 — AGND、GND 和电源平面、  了解一般布局指南。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8473.schematic.pdf
    嗨宁,非常抱歉的断链路. 请查看此 PDF。 请提供您宝贵的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    原理图看起来很好、并且似乎遵循检查清单、尽管似乎并未包含 I2C 上拉电阻器。  布局看起来也不错。 我建议再次查看这两条指南以进行审查。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan Ospina:

     非常感谢。

    MCU 引脚附近存在 I2C 上拉电阻、这些上拉电阻 未包含在 PDF 中。 我使用了连接至 3V3 的 10K 电阻上拉电阻。

    此外、还有一点、我在 L2 处有一个连续的接地层。 没有像 AGND 或 PGND 这样的接地分离。 还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    10K 上拉至 3.3V 应该没问题。

    我无法在布局中识别 AGND 或 PGND 平面。 妥善做法是将 AGND 和 PGND 分开并通过单一接地点连接它们。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Juan、感谢您提供的友好反馈。