This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90EVM:BQ41Z90 字符串长度问题

Guru**** 2532360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559874/bq41z90evm-bq41z90-string-length-issue

器件型号:BQ41Z90EVM


工具/软件:

您好团队:  

如下面的屏幕截图所示。  

我读取了数据 0x0055、 发现响应长度为 5 字节 、但 TRM 指定为  4 字节长度。

我读取了数据 0x0056、 发现响应长度为 6 字节 、但 TRM 指定为 3  字节长度。

您能否澄清一下我应该如何解释这些结果? 是否有其他参数或条件来解释差异?

感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、同时您可以附加.gg/.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan:  

    我还有一个问题。 TRM 中的函数名称地址 与 bq-Studio 中的地址不同。

    例如、的地址  电池包电压标度  不同类型  0x4328 但在 bq-Studio 中是这样的  0x4498

    您能否提供正确且更新的数据闪存表?

    谢谢您。