This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:基于 TIDA-010247 和 PMP23329 的电流+连接参考设计

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010247, PMP23329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551506/bq76972-current-connection-based-on-tida-010247-and-pmp23329-reference-design

器件型号:BQ76972
主题中讨论的其他器件:TIDA-010247PMP23329

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

现在、我将使用 TIDA-010247 设计参考来设计 BMS。 阅读完原理图后、我有几个问题:
1. BAT-是否通过 CURRENT+连接? 在高侧 FET 上、仅在 BAT+下可用的 CURRENT_+。 这让我混淆了 BAT-的连接方式。 相比之下、 我可以看到 PMP23329 参考设计中清晰的 BAT-和电流+连接。  
2.电池仿真 (J15 ) 是否与 J2 连接器有关? 我看到了类似的模式。

我希望这已经足够清楚了、我们正在等待您的答复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fairuz:

    我看到这个帖子大约有一个月的历史。 如果您仍然有此查询、请告诉我。

    此致、
    Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    我们仍需要您的帮助、我们对此问题非常开放。

    最好的注意、
    费鲁兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fairuz、

    净“电流+“是 BAT-、它是您的主电池负极(电源连接)。 设计师 Kian Lin 先生选择了网络名称“Current+"而“而不是传统的“BAT-",“,因为、因为这是用于分流电流检测的网络、可以指示电流的流动方向。

    此致、
    Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    非常感谢您的解释。

    最好的注意、
    费鲁兹。