This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:寻求原理图和布局反馈

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557777/tps563200-asking-for-a-schematic-and-layout-feedback

器件型号:TPS563200


工具/软件:

您好:

我目前正在开发基于的设计 TPS563200 降压转换器、我谨请求审查我的原理图和 PCB 布局。


以下是我的设计参数汇总:

  • 输入电压范围: 8.4V-6V(2S 锂离子电池)
  • 输出电压:5V
  • 输出电流:最大 2A

原理图屏幕截图:

布局顶部屏幕截图:

布局底部屏幕截图:

布局顶部+底部屏幕截图:

PCB 布局的主要灵感来自 SLVA922 应用手册第 3 版 、但我想确认我的实施遵循了最佳实践。

非常感谢您的帮助和支持!

此致、
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    让我检查一下、然后再恢复。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    TPS563200 的原理图设计  降压转换器是准确的。 我们会审查布局并返回。

    此致、  

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、

    非常感谢您确认原理图。 我将等待您对布局的反馈。

    此致、
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们已经审查了布局、建议将 R6 连接到中输出电压电容 PFA。

    其他一切看起来都很好。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、

    感谢您的反馈。
    我将根据您关于 R6 的建议相应地更新我的布局。

    此致、
    Thomas