This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:最大工作 TC

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561401/tps92200-maximum-working-tc

器件型号:TPS92200


工具/软件:

您好的团队、

TPS92200 的最大工作 TC 是什么? 它与 Tj 是否相同?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    假设 IC 功率损耗为 0.6W、PSI-JT 为 12.3C/W、因此 Tc 比 Tj 低 12.3x0.6=7.38C。  

    TJ max 为 125°C、则 TC max 为 125-7.38=117.6C、功率损耗为 0.6W。