This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82864A:申请降压转换器的替代建议

Guru**** 2513785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8287A06, TPSM82810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561220/tpsm82864a-request-for-alternate-recommendation-for-buck-converter

器件型号:TPSM82864A
主题:TPSM82810、TPSM8287A06 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我是一名工程师、目前正在从事包含降压转换器器件型号 LTM4604AEV#PBF 的设计。 我从 TI 产品系列中找到了几个可能的备选器件、见下文。 我正在寻求您的支持、以确认符合设计要求的 TI 最合适的备选器件。

应用程序详细信息:

输入电压:3.3V

输出电压范围:0.5V 至 2.7V

输出电流:4A

纹波电压:10mV

所需的特性:PGOOD 引脚、使能引脚或使能/软启动引脚

附加要求:降压转换器内的集成电感器

您能否建议 TI 产品系列中与原始器件性能相匹配或超出其性能的最合适替代器件?

感谢您的支持。

此致、

Jananipriya R

jananipriya.r@ltts.com 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jananipriya:

    TPSM82864、TPSM82810(最小输出仅为 0.6V)和 TPSM8287A06 (6A 最大电流和 I2C 可配置)是替代产品。  

    此致、

    Varun