This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:当输入电压低于 6V 时、LM74502 不会导通

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561284/lm74502-lm74502-not-turning-on-when-input-is-less-than-6v

器件型号:LM74502


工具/软件:

我的输入电压为 5V4、当 IN+电压低于 6V 时、lm74502 不会/几乎不会导通栅极。 但是、如果我们升至 6V 并降至 5V4、栅极至 GND 电压约为 12.24V 。  

这是我的原理图:

 

以下是输入电压从 5V4 开始时测得的值:

  • VS - GND = 5.4V > VS_POR_Rising = 3.9V
  • V_EN/UVLO - GND= 1.435V > V (EN_UVLOR)= 1.32V
  • V_OV - GND = 0.945V < V_OVR = 1.25V
  • V_S - V_CAP = 9.63V (Scope _AVG)/9.54V (DMM_DC) > V (VCAP UVLO)_RISING = 7.5V
  • V_GATE - GND = 490mV

以下是 VS-VCAP 波形的示波器捕获:

根据上述测量结果、我应该已达到 lm74502 开启栅极所需的所有三个条件。

我也尝试了以下方法、但他们似乎没有帮助:

  • 拆焊浪涌限制电阻器 R5、因此没有浪涌电流限制
  • 拆焊 UVLO 下拉电阻器 R3、使 UVLO/EN 为 5V4(测量值)。
  • 拆焊其中一个 1mF 输出电容器(这两个是主要电容器;其他电容器至少是小三个数量级)

如果 I 在 6V 的电压下给器件上电、然后降至 5V4、则除了 Vgate-GND 电压(即 12.24V)之外、所有测量都保持相同。

我不知道是什么导致这种情况发生,任何见解都是感激的,谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    请帮助探测以下信号。

    VIN、VS、VCAP、GATE

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 感谢您的答复。 VIN 只是直流工作台电源输出、VS 只是通过 10k 电阻器上拉至 VIN、因此我不确定这里可能会出现什么问题。 上面已提供 VCAP。 您认为导致此特定问题的最可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    Vin 通过 10k 电阻器连接到 VS 可能是一个问题。 请帮助您在一张示波器屏幕截图中提供以下信号

    此致、

    Shiven Dhir