This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:锂离子 2S3P 电池设计检查、

Guru**** 2501695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171, BQ29209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560873/bq24171-li-ion-2s3p-battery-design-check

器件型号:BQ24171
主题中讨论的其他器件: BQ29209

工具/软件:

大家好、TI E2E

我想设计锂离子电池、但我不确定设计是否需要进一步修改?

设计需要进行 IEC-62133 验证。

该设计是指每个元件数据表或 EVB。

0.Li ion 用途:Samsung INR18650-35E、2 系列 3 并联、0.5C(最大充电电流<4.95A)  

电池平衡和保护 IC 使用: BQ29209DRBR、

电池充电器 IC 使用: BQ24171RGYR

  在此设计中、设置为 4A、可以修改输出 L 和 C 以配置充电电流

降压 IC 使用: TPS566247DRLR (6A)

  来自负载 (SBC、风扇、HMD) 的总电流为 5A(峰值)、我是否可以使用此降压转换器之一?

e2e.ti.com/.../Forth-Battery.pdf

谢谢你

最好的照顾史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    在 BQ24171 原理图中、我注意到以下内容:

    在 PVCC 引脚附近需要 10 μ F 的大容量电容器。

    VREF 的 0.1uF 电容器不在 VREF 处。

    我不支持 BQ29209 或 TPS 器件、但会将其转发给 BQ29209 团队。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff F

    感谢您的建议、我更正了错误!

    感谢您将相关信息转发给 BQ29209 团队。

    此致

    Steve