请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL431-Q1工具/软件:
我们收到了客户关于 TL431BQDBZRQ1 产品卷带尺寸的咨询。
根据数据表、有两种卷带尺寸可供选择。
如下所示、A0 槽口尺寸为 2.9mm 和 3.15mm。
但是、DBV 封装尺寸“A"的“的范围为 2.75mm 至 3.05mm、这意味着封装尺寸可能超过较小的口袋尺寸 (A0 = 2.9mm)。

根据 EIA-481 标准、通常建议在口袋和元件之间留出 0.3 至 0.5 mm 的间隙、以确保正确对齐、尽量减少旋转、并确保可靠的拾取和放置操作。
鉴于此、您能否解释一下为什么这些胶带尺寸对于本产品来说是可接受的、即使在某些情况下、间隙似乎小于建议的范围?
非常感谢任何支持此目的的技术依据或资质认证数据。
非常感谢您的支持。
J.Komura。 东京毅力科创株式会社