This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431BQDBZRQ1 DBZ 卷带口袋大小

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560335/tl431-q1-tl431bqdbzrq1-dbz-reel-pocket-size

器件型号:TL431-Q1


工具/软件:

我们收到了客户关于 TL431BQDBZRQ1 产品卷带尺寸的咨询。
根据数据表、有两种卷带尺寸可供选择。
如下所示、A0 槽口尺寸为 2.9mm 和 3.15mm。
但是、DBV 封装尺寸“A"的“的范围为 2.75mm 至 3.05mm、这意味着封装尺寸可能超过较小的口袋尺寸 (A0 = 2.9mm)。

   

根据 EIA-481 标准、通常建议在口袋和元件之间留出 0.3 至 0.5 mm 的间隙、以确保正确对齐、尽量减少旋转、并确保可靠的拾取和放置操作。

鉴于此、您能否解释一下为什么这些胶带尺寸对于本产品来说是可接受的、即使在某些情况下、间隙似乎小于建议的范围?
非常感谢任何支持此目的的技术依据或资质认证数据。

非常感谢您的支持。

J.Komura。 东京毅力科创株式会社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Komura-San,

    我们的制造工厂确保我们的器件在运送任何卷带之前都能放在卷带包装内。 如果器件不适合卷带包装、则不会发货。

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josha-San、

    感谢您回答此问题。

    我们将根据您的建议跟踪客户。

    再次感谢、此致、

    J.Komura。