This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:关于 BQ24610 电池检测机制

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560012/bq24610-about-bq24610-battery-detection-mechanism

部件号:BQ24610


工具/软件:

器件型号:BQ24610

2、使用的软件/工具/模型: 降压转换器

问题是否与原理图或布局有关?

如果是、请提供原理图/布局:

问题:  输入电压为 19V、输出电压为 14.3V、在空载条件下输出电压将定期下降至大约 9.8V。 HS 试管没有周期性的驱动波形。 这是因为 BQ24610 的电池检测机制吗? 在输出端添加恒流负载源后、这种现象仍然存在。 这是因为恒流负载源无法模拟电池吗? 无论是否在电池不存在时检测到这种情况、输出电压都会定期降至 VLOWV 以下。

输出电压波形:μ s 

    

降压高侧管波形: 

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zilin:  

    感谢您发送编修。 这是美国在星期一度假。 团队成员将研究此问题、明天再联系您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zilin、

    4.问题:  输入电压为 19V、输出电压为 14.3V、空载时输出电压将定期下降至大约 9.8V。 HS 试管没有周期性的驱动波形。 这是因为 BQ24610 的电池检测机制吗? 在输出端添加恒流负载源后、这种现象仍然存在。 这是因为恒流负载源无法模拟电池吗? 无论是否在电池不存在时检测到该电压、输出电压都会定期降至 VLOWV 以下。[/报价]

    是的、这与电池检测方案相关。 我认为波形没有问题。 您需要使用恒压源或双向电源来模拟电池。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing Zou:

    感谢您的答复。 祝您度过愉快的假期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Christian:

    是的、这与电池检测方案有关。 我认为波形没有问题。 您需要使用恒定电压源或双向电源来模拟电池。

    感谢您的及时答复和宝贵的建议。 我将按照您的建议使用恒压源或双向电源来执行测试、以模拟电池。 如果在测试过程中出现任何问题、我可以联系您以获得进一步的指导。

    此致、

    Zilin