This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV5144:计算器结果交叉检查

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LV5144

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561144/lv5144-calculator-result-cross-check

部件号:LV5144


工具/软件:

您好团队

我的客户有以下应用、他们想使用我们的 LV5144。

TI PN

VIN

输出电压

输出电流

输出纹波规格

基于瞬态电流的输出规格

(0%~70%和 30%~100%)

LV5144.

24 或 48

12 伏

6a.

120mV

+/–5%

但我发现 48V VIN 和 6A 输出的电感值更大

您认为我是否需要针对较低/确定感应电感值来调整 fsw、或者该值对我来说是合适的?

e2e.ti.com/.../LV5144_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A5.xlsm

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为、该公式实际得出的电感值为 10uH。 我想说只是确保电感器饱和额定值大于 7A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您可以实现 30-40%的纹波电流。

    此致、

    Tim